This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431建议

Guru**** 2507955 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840942/tl431-suggestion

主题中讨论的其他器件:TL431TL431LI

您好 TI:

请帮助我们推荐 TL431,我需要 SOT-23和 TO-92封装 -40~125,0.4%和0.8%,以与 AZ431A 和 AZ431竞争,谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    我将使用以下任一器件。

    SOT23-3.

    TL431:TL432BQDBZR

    TL431LI:TL432LIBQDBZR (更高性能)

    TO-92:

    TL431BQLPR

    -Marcoo