This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM340:LM340LAZ-5.0/NOPB 的更好解决方案

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841126/lm340-better-solution-for-lm340laz-5-0-nopb

器件型号:LM340

您好、先生、  

不确定我们是否有更新更好的器件来替代 LM340LAZ-5.0/NOPB。  

VIN 需要大于35V

输出:5V/100mA  

请给我建议,并免费通过私人邮件与我联系,非常感谢!

此致、  

廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    自1998年发布该器件以来、我们开发了许多新器件。 话虽如此、它们的封装不同。

    TPS7B81 是一款40V 150mA 低 Iq LDO

    TPS7A16 是一款60V 150mA 低 Iq LDO

    TPS7A41 是一款50V 50mA LDO

    请告诉我您的想法。

    此致、