This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021-Q1:CS 禁用

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021-Q1, LM5021, UCC35706, UCC35705, UCC25706, UCC25705, UC3525A, UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840549/lm5021-q1-cs-disable

器件型号:LM5021-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5021UCC35706UCC35705UCC25706UCC25705UC3525AUCC27517

您好 TI 团队

我想知道 LM5021-Q1的 CS 函数。

我可以禁用此功能吗?

我需要一个 PWM IC、它可以在没有峰值电流模式的电压模式下工作。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun Hung、

    感谢您关注 LM5021 PWM 控制器。  

    该器件专为峰值电流模式控制器而设计、无法轻松适应电压模式。

    相反、我建议您考虑以下两个电压模式控制器选项之一:

    UCC25705/UCC35705更适合于直流/直流转换、而 UCC25706/UCC35706适合于离线转换。
    "35"器件参数在0C 至70C 结温范围内得到保证、而"25"器件在-40C 至+85C 范围内得到保证。

    我希望其中一项可以满足您的要求。

    对此,
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Ulrich

    我能不能问您两个输出(如 UC3525A 或 LM2524D)组合在一起的情况?

    我不知道怎么做。 我需要一个可在 CCM 和 SYNC 上工作的 PWM IC。

    因此、我想组合 UC3525A 的两个输出。

    两个输出是相同的、但它们之间存在180度相移。  
    我想它的职责可以达到98%、不是吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun Hung、

    我不是 UCC3525A 控制器的专家、但我有一个想法、那就是:
    将一个1K 电阻器与每个 OUTPUTA 和 OUTPUTB 串联、然后将 两个1K 电阻器的另一端连接到单个栅极驱动器 IC 的输入端。  这应导致驱动器输入端的占空比为~98%。   由于中心电压将是 OUTPUTx 电压的1/2、我认为您需要栅极驱动器 IC 的 TTL 类型输入。

    我建议使用 UCC27517或类似驱动程序。  或者、在 http://www.ti.com/power-management/gate-drivers/low-side-drivers/overview.html 上搜索其他低侧驱动器选项 

    我还会请一些更熟悉此部件的同事考虑您的问题。

    此致、
    Ulrich