Other Parts Discussed in Thread: LM3407
您好!
我有一位客户正在查看 LM3407、不清楚 LED 的最大灯串长度是多少。 第一页上的图片显示"1至7 LED"、但显示输出电压范围可以是输入电压的90%。
更具体地说、我的客户希望拥有一串9个绿色 LED、总正向压降为18.9V (2.1V/LED)、另一串9个红色 LED、总正向压降为17.55V (1.95V/LED)。
图片似乎表明器件无法处理9个 LED、但规格似乎表明、只要绿色 LED 的输入电压大于21V、红色 LED 的输入电压大于19.5、就可以正常工作。 您能否确认两个 LM3407器件是否适用于上述9个红色和9个绿色 LED 灯串?
谢谢!
John