This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3407:LED 的最大灯串长度

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840503/lm3407-maximum-string-length-of-leds

器件型号:LM3407

您好!

我有一位客户正在查看 LM3407、不清楚 LED 的最大灯串长度是多少。 第一页上的图片显示"1至7 LED"、但显示输出电压范围可以是输入电压的90%。

更具体地说、我的客户希望拥有一串9个绿色 LED、总正向压降为18.9V (2.1V/LED)、另一串9个红色 LED、总正向压降为17.55V (1.95V/LED)。  

图片似乎表明器件无法处理9个 LED、但规格似乎表明、只要绿色 LED 的输入电压大于21V、红色 LED 的输入电压大于19.5、就可以正常工作。 您能否确认两个 LM3407器件是否适用于上述9个红色和9个绿色 LED 灯串?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    它应该适用于您在上面指定的 LED 负载和 LED 电压。  TT

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    那么、总正向压降是否是唯一重要的事情? 如果是这种情况、团队能否考虑更新数据表图形?  在数据表的一个位置显示最多7个 LED、然后在另一个位置显示电压限制、这是误导性的。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    对此进行了任何更新? 告诉客户限制仅与灯串的总压降有关、与 LED 数量无关、这是否安全?

    数据表中可以更新的东西、因为它目前具有误导性。  

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    正如我在前面提到的、操作应该可以。  就更改数据表而言、我们将与团队讨论它。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    说实话、您的答案并不是非常明确。 两次您都说"应该工作"。 您尚未说明任何问题、也未明确说明此部件的唯一限制是 LED 灯串上的正向压降。 这就是为什么我要求提供更直接或更详细的答案。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    操作正常...如果您需要更多详细信息、请直接向我发送电子邮件...Tuan