This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5851:ISO5851能否直接替换1ED020I12-F2?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5851, ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841081/iso5851-can-iso5851-directly-replace-1ed020i12-f2

器件型号:ISO5851
主题中讨论的其他器件: ISO5451

大家好、

我发现 1ED020I12-F2与 ISO5851引脚对引脚兼容、客户可以直接更换还是需要软件更改?

如果需要更改软件、我们是否有指南?

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marc、

    正确、该器件可直接替换为 ISO5851或 ISO5451。 无需软件更改。

    此致、

    Audrey