This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:UCD90120A

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A, UCD90240, UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841116/ucd90120a-ucd90120a

器件型号:UCD90120A
主题中讨论的其他器件: UCD90320

我们已经使用 UCD90240多年、但由于该器件已停产、我们需要考虑 UCD90120A。

UCD90240数据表定义了初始化周期(通常为27.5ms)、但如果无法找到-对于我们 PCIe 应用- UCD90120A 器件的关键信息、请提供帮助。

此致

Poul Knudsen
英特尔、丹麦

***** 从 UCD90240数据表中剪切粘贴**** :

器件复位
UCD90240具有集成的上电复位(POR)电路、可监控电源电压。 加电时、
POR 检测 V33D 上升。 当 V33D 大于 VRESET 时、器件退出复位状态。
通过连接到 RESET 引脚的外部电路、可强制器件进入复位状态。 逻辑低电平
该引脚上的电压持续时间超过 tRESET 可将器件设置为复位状态。 该器件在 tIRT 内复位
复位释放到逻辑高电平后。
只要器件复位后、它就会开始一个初始化例程、该例程通常持续27.5ms  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Paul

    为什么您不转到 UCD90320、它提供与 UCD90240相同的模拟 MON 引脚?

    UCD90120A 的初始化时间大约为~20ms、但在某些情况下、所需的时间可能比 fwww.ti.com/.../ucd90120a.pdf 第8.2.1节项目符号4中描述的正常情况长160ms

    此致

    Yihe