This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS61220:添加负载后的输出压降和 CAN#39;t 保持

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841128/faq-tps61220-the-output-voltage-drop-and-can-t-maintain-after-adding-load

器件型号:TPS61220

该器件可在空载时输出设置值、但在增加负载(例如5mA 或10mA)时、输出电压会下降、无法维持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题可能是由于布局不好导致的。 也许输出电容器和 IC 引脚之间的布线过长、这会将大量噪声引入 IC 的控制电路。 请按照应用手册   查看布局。 如果发现不好的情况、只需在当前 PCB 中进行检查以确认问题。