This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:最小占空比

Guru**** 2387400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840867/tps61175-minimum-duty-cycle

器件型号:TPS61175

大家好、我只是想确保我处于这个芯片的最小占空比内。 我在查看数据表8.2.2.2的这一部分、确定了占空比、并计算了我的最小占空比34%、并希望确保这一结果正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您的输入电压、输出电压和输出电流是多少? 34%的占空比通常应该是可以的。 对于该器件、您需要注意最大占空比、而不是最小占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!