This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:获取电感器选择(L1)公式的负值

Guru**** 2810575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840860/lm2596-getting-negative-value-on-inductor-selection-l1-equation

器件型号:LM2596
主题中讨论的其他器件:LM3481

大家好、我想使用升压转换器从15V 变为24V、并具有3A 的负载电流。 我最初查看 TPS61175PWP 是因为我喜欢芯片的尺寸、但使用上面列出的值、我只能获得1.5A 的最大电流(如果我错了、请告诉我、并且可以在这个芯片上实现3A)。  然后、我开始查看这个芯片、但我对数据表的第9.2.2.2.3节感到困惑、无法计算电感器电压•微秒常数 E×T。当我将我的值插入方程式时、很明显、它会得到负  电压•微秒常数、如图中所示 30。 我现在该怎么办? 如何找到用于所需3A 电流的正确电感器? 我是否使用了错误的公式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您尝试使用降压转换器代替升压 转换器。 在您的设计中使用 LM3481等升压转换器。  

    ----阿姆布雷什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!