This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:TPS2595和 TPS2596

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/841043/tps2596-tps2595-and-tps2596

器件型号:TPS2596
主题中讨论的其他器件:TPS2595

您好!

 

我想确认 TPS2595和 TPS2596之间的差异。
除了封装和 R_on 外、TPS2595和 TPS2596看起来非常相似。
除了封装和 R_on 外、还有什么大的区别吗?

虽然 TPS2596较新、且1k 网络价格与 TPS2595相同、但 TPS2596 R_on 高于 TPS2595。
因此、我想知道 TPS2596是否具有比 TPS2595更好的规格。

 

我的客户正在寻找1A 类电子保险丝。
然后、我想知道哪一个是更好的选择。

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    TPS2596主要适用于需要引线式封装的工业应用。 TPS2596的另一个优势是它可以支持高达0.125A 的较低电流限制阈值

    如果您希望将 电流限制阈值设置为1A、并且 WSON 封装适合您的应用、则可以使用 TPS2595。