This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840523/ucc28070-ucc28070

器件型号:UCC28070

您好、TI 专家:

我在我的2kW 交流/直流电源解决方案中使用 UCC28070、  

升压。约为22uH、由 UCC28070设计工具 μ C 计算得出

但在 Webench 中、Lm 为22uH,

但我发现 PMP4259中的 Lm 为200UH、这是3kW 交流/直流电源。

那么、我想问、对于2kW、使用22uH 是可以的吗? 或者、我需要使用大于200uH 的 Lm、thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、一位专家将很快回来与您联系。 ——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack

    除了输出功率之外、您还需要了解开关频率和交流输入范围以及电流纹波系数、然后可以计算 PFC 电感。

    假设:交流输入范围:85V~264Vac

            开关频率:70kHz

            电流纹波系数:0.4

            输出功率:2kW

    基于上述条件、200uH 是相应的 PFC 电感。

    此致、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何用于 UCC28070的计算工具用作无桥控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    使用交错式 CCM PFC 或无桥 PFC UCC28070计算相关参数没有太大差异。  不同之处在于功率器件的全功率:PFC 电感以及 PFC MOSFET 和二极管。 无桥 PFC 的功率器件应处理两倍于交错式 CCM PFC 的功率。  

    例如:PFC 的全功率为2000W。 无桥 PFC 的功率器件的计算方法为2000W、而交错式 CCM PFC 的功率器件的计算方法为1000W。

    您可以找到用作交错式 CCM PFC 控制器的 UCC28070计算工具。 您可以使用此计算工具进行无桥 PFC 计算。

    http://www.ti.com/product/UCC28070

    此致、

    云生