This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:MAC 命令0x0060不起作用

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840256/bq40z50-r2-mac-command-0x0060-not-working

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

在 BQ40Z50R2 2.11 FW 器件(4500_2_11)上、除0x0060外的所有其他 MAC 命令都正常工作、它使用高级通信 SMB 选项卡页面在 BQstudio 中返回0长度。 此命令假设返回 BQ40z50 R2 TRM 第112页上列出的终身数据块1。 0x0061至0x0064其他寿命块工作正常。  

此0x0060命令在同一设计的 BQ40Z50R1 (4500_1_06)和 BQ40Z50R3 (4500_3_09) FW 上正常工作。 使用2_11 FW 的任何人都可以对此进行确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、锡州、

    请允许我为您检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、锡州、

    检查后、我为电池1-4输入了1、2、3、4电压、当我使用 FW 2.11从0x60读取时、能够读回电压。 我发送了0x6000到0x44并从0x44读回

    60 00 01 00 02 00 03 00
    04 00 FF 7F FF 7F FF 7F
    FF 7F 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 80 7F 00 80
    7F 80

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    感谢您的确认。 由于只有此 CMD 无法正常工作、我将下载全新的 FW2.11副本。