This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3630A:产品建议检查

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3630A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840934/lm3630a-product-suggestion-checking

器件型号:LM3630A

您好!  

我的客户要求 LED 驱动器满足以下要求:  

启动时间为毫秒

2. 控制 LED 最大电流和接通占空比。

 3、LED VF = 1.9V (最大值)、总共20件

您能帮助我们了解我们是否拥有合适的产品吗?  

非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

      对于 LM3630A、最短启动时间为4ms、最大电流为28.5mA*2;Vf=1.9V 时可支持20个 LED。  

      那么、电源电压范围是多少? 目标电流是多少?

    此致

    肖恩