This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:原理图设计

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838852/bq25710-schematic-design

器件型号:BQ25710

大家好、

我的客户开始设计原理图。

您能否就客户提出的设计问题提供建议?

EVM 在 CMPIN 和 CMPOUT 之间具有2Mohm 电阻器。 客户还应该添加吗?

2.客户计划为带有 EVM 的 COMP1和 COMP2电路使用相同的电阻器和电容值。 是否可以估算此补偿电路中流经的电流大小?

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi:
       

       1、请确保客户具有该电阻器、它用于比较器迟滞。

       2、补偿电容器肯定会阻止直流电流、它们是否对流经网络的交流电流感兴趣? 我是否可以知道这个问题的目的是什么?

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致

    三国