This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813-Q1:当看门狗异常时、复位保持激活状态?

Guru**** 2532090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3813-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839892/tps3813-q1-reset-remain-active-when-watchdog-is-abnormal

器件型号:TPS3813-Q1

您好、专家、

我的客户希望使用 TSP3813-Q1、并希望验证此器件的运行情况。 当 WDI 像丢失一样异常时、TPS3813-Q1复位引脚是否会保持有效(保持低电平)? 或者、它是否会在 TD =~25ms 时使一个复位有效并释放 RESET 引脚并为下一个检测周期发出另外一个复位?

谢谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei-Hao、

    我对您的问题有点困惑。 我假设您在这里是说、当器件由于看门狗超时(异常 WDI)而复位时、它会启动另一个检测周期还是保持不变? 这是关于在同一检测周期内检测连续脉冲的问题吗?

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

     我的意思是、如果 WDI 完全丢失、RESET 引脚是否会继续保持低电平直到 WDI 恢复正常?

    谢谢。

    此致、

    陈伟浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    由于我们现在已将此讨论脱机、我将关闭此主题。

    谢谢、
    Abhinav。