This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:对 PMP4369设计有疑问

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840716/tps54340-doubt-about-pmp4369-design

器件型号:TPS54340

您好!

我n´t 您的应用手册中对电平转换控制模块的操作进行了完美的理解、但我不了解该电路模块的操作:

您能详细解释一下它的运行情况吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔  

    该主题已在此处回答。  https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/839947

    这是一个输出过压保护电路,即如果输出超过 -13V 以下,则器件开关将被禁用。  

    如果输出低于-13V,则 Q27打开,并将使能引至低电平状态,从而禁用输出。  

    ----阿姆布雷什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    更多注释:晶体管 Q27和 Q28用作 SCR (硅控制器整流器)器件、您可以找到许多设计说明来描述此配置。 SCR 栅极连接到 D2、因此、如果负 Vout 低于-13V、D2上的击穿电流将触发 SCR 并将 EN 保持在 U1接地端、直到您关闭 Vin。