This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:连接到 VBUS 的 LPF

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840534/bq25703a-lpf-which-is-connected-to-vbus

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703

大家好、

 

我对连接到 VBUS 的 LPF 有疑问、您可以回答问题吗?

 

问题:

1数据表建议在 VBUS 之前使用1 Ω-0.47uF LPF。

为什么 BQ25703在 VBUS 之前需要 LPF?

如果不使用 LPF、会出现什么问题?

 

2我的目标是 Vin=5V、Vout=6.1V、但当使用22uF 陶瓷电容器而不是0.47uF (在 VBUS 之前的 LPF 上)时、会听到异常声音、Vout 不是6.1V。

另一方面、输出电压为6.1V、无需电容器。

使用22uF 陶瓷电容器而不是0.47uF 时会发生什么情况。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    LPF 有助于减轻进入 VBUS 的浪涌电流影响。 实际上、需要将电容器作为一种去耦形式。 1 Ω 是限制浪涌电流。

    2.当您在 VBUS 上放置这么大的电容时,您可能会听到不稳定的影响。 VBUS 和 ACN 上的电容不应大于1uF。 它开始影响转换器的控制环路。

    此致、

    Joel H