This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22994:关于在真空环境中使用

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22994, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838644/tps22994-about-use-in-vacuum-environment

器件型号:TPS22994
主题中讨论的其他器件: TCA9535

您好、TI 团队

TPS22994是否可用于(__LW_AT__10^-5 Pa)的真空环境?

PA 是 Pascal。

可用的最小大气压力是多少?

如果上述情况不可能发生,可用的最小大气压力是多少?

很抱歉、我们有不同的论坛。

TCA9535也可以用于真空环境吗?

 

 

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi-San、

    对于 TPS22994、我们预计在低压环境中、封装侧不会出现任何问题。 另一方面、我们没有在极低的压力下对此器件执行任何测试。  

    遗憾的是、我无法代表 TCA9535发言、因为它不是电源开关器件。 我将在界面团队中进行回放、在这里进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayashi-San、

    从 TCA9535的角度来看、我们的答案与 Shreyas 相同。 我们尚未对器件进行压力测试、但不会因压力而出现问题。 我相信、如果您保持在我们器件的建议温度范围内、就不会有任何问题。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San、 Shreyas - San

    感谢您的回答。

    我知道。

     

    此致、

    高志林