This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:如何计算用于 BQ24075温度保护的 TS foot 的 RP 和 RS? 为什么公式为负?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ24075T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838674/bq24075-how-to-calculate-the-rp-and-rs-of-ts-foot-for-bq24075-temperature-protection-why-is-the-formula-negative

器件型号:BQ24075

如何计算用于 BQ24075温度保护的 TS foot 的 RP 和 RS? 为什么公式为负?

如何计算图片中的红圈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用下面链接的计算器

    www.ti.com/.../sluc670

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用100K NTC。           
     40℃时为52K。           
     0℃320K            
    根据您发送的计算表、将 RS RP 值计算为负数。            

    使用100K NTC 时        
     40℃时为52K。           
     0℃320K            
    您能℃我计算0-40 μ H 范围内的 RS RP 电阻值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     使用100K NTC 时        
     40℃时为52K。           
     0℃320K            
    您能℃我计算0-40 μ H 范围内的 RS RP 电阻值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您希望在该范围内使用 BQ24075T。