This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BQ51050B 与电量监测计集成

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835198/bq51050b-bq51050b-integration-with-fuel-gauge

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ24040

我们的设计使用 BQ51050B 进行无线充电、也使用 BQ24040进行有线充电。 电池为锂聚合物电池、500mAh

我们还有一个位于 Semi LC709203FQH-01TWG 上的电量监测计。

两种充电方法都可以正常工作。  问题是、在充电过程中、电量监测计的读数始终为100%、 因为电量监测计检测到充电电压并认为电池已充满电。

解决此限制的一种方法是暂时中断充电、从而使电量监测计能够准确测量电池电量。  

是否有办法在不导致断开的情况下停止 BQ51050B 上的充电? TS/CTRL 是否可用于此功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    大多数 TS/CTRL 函 数将发送一个结束功率传输(EPT)、该传输将关闭 TX、这可能是您不希望的断开连接。

    我们不认为我们有充电暂停选项。  我们将检查一些事项并与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有相同的问题。   我想将术语设置为0、但其他人说这将禁用充电器终端

    我不认为它会起作用。

    在我之前的文章 Bill Johns 中说过

    * RX 将发送 End Power Transfer (EPT)、TX 将关闭。  从 TS 上移除电压后、装置将重新启动、但重新启动时间
    *将取决于 TX。
    *
    *
    *此致、
    *
    * 应用工程师 Bill Johns

    我需要知道在将 TS_CTRL 设置为高电平之后、实际关闭 BAT 中的充电电流需要多长时间。

    这是否也取决于我的无线发送器芯片?

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在下面的主题中进行了类似的讨论。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/836899#pi320995=2

    此外、如果禁用终止是一个选项、请参阅下面 Phil 找到的帖子。  

    以下是 Dick Stacey 在2015年发布的一篇文章:

    问题和解决方案是如何禁用终端、下面是正确的方法。  在术语浮动或接地的情况下、器件不会终止、发送充电完成 EPT、电压将保持应用于电池组。  

    请注意有关10小时安全计时器的注意事项。

    这不会停止或禁用仅充电终止。

    https://e2e.ti.com/support/legacy_forums/wireless_power/f/693/p/394794/1404022

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!