This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:使用单节电池而不是使用 EMB1499实现12V 的平衡(紧急)

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840769/emb1499q-balancing-with-single-cell-instead-of-12v-with-emb1499-urgent

器件型号:EMB1499Q

您好!

在 EM1402有源电池平衡评估模块中、使用了12V 外部电池。 只能使用3.7V 而非12V 的单节电池。 一

此致。

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    请参阅此帖子 :https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/839216

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    这就是我要做的。 初级侧将有一个单节(3.7V)电池、而不是12V 铅酸电池。

    这是否可以通过更改变压器匝数比和其他电路参数来实现?

    在您发送的帖子中、我找不到答案。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您进行自己的表征和测试、这可能是可行的、但我们不建议这样做、因为这超出了我们针对该器件的规格和表征的范围。

    此致、

    泰勒