This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24078:输入源快速断开时的行为

Guru**** 2391335 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24078

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837139/bq24078-behavior-when-input-source-disconnects-quickly

器件型号:BQ24078

您好!

在这种情况下、我想了解 BQ24078的预期结果:

我让充电器在输入电压为5V 时启动并运行、电池充电至3.8V、以便将输出电压调节至3.8V + 210mV。 EN1=0和 EN2=1、因此使用 ILIM、无 USB100或 USB500模式。 然后、我的输入电源上出现毛刺脉冲、其中源在重新连接之前的 x ms 内断开(两次测试之间的 x 介于100us 至100ms 之间)。

1) 1)当这些断开连接发生时、BAT 入电向出电的速度有多快?

2) 2)什么会触发 BQ24078做出反应? 它是 V (OUT)下降(作为 V (IN)还是 I (IN)下降的影响)?

3)第9.3.4.1章介绍了"已连接输入源"、第9.3.4.2章介绍了"未连接输入源"。 在这两种模式之间进行转换时、BQ24078是否会进入电池补充模式、而在 V (IN)正在灌电流、放电节点可能具有的电容时、电池是否会逐渐耗尽、或者 BQ24078在转换至未连接的输入源时将经历哪些步骤/模式?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)补充模式抗尖峰脉冲计时器 通常约为250us。 我的实验室测试显示、BAT 支持 VOUT 的电压大约为150us。

    2) 2)当 VOUT 降至低于 VBAT 40mV 时、会触发补充模式。

    3) 3)是的、器件会进入电池补充模式、电池支持输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢 Raheem。

    如果您不介意、理解是否正确、那么...

    a)只要 VOUT 保持高于 VBAT - 40mV、BQ24078就不会对任何类型的 VIN 压降做出反应? 因此、在典型情况下、直到 VOUT 从稳压电平下降210 + 40 = 250mV 时、才会发生什么情况?

    b)在 VOUT < VBAT - 40mV 时做出反应、BAT 补充输出之前需要~250us、因此我要考虑的最低 VOUT 是 VBAT - 40mV -(在没有 IN 或 BAT 电源输出的情况下负载下降250us)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)正确。

    2) 2)正确。 但是、输出电容器将在抗尖峰脉冲时间结束之前提供电源。