This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:禁用充电器

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836899/bq51050b-disable-the-charger

器件型号:BQ51050B

我想暂时禁用充电器、以便让电量监测计芯片估算电池的充电状态。  我需要保持低电流、因此我正在考虑使用 TERM_EN2将充电器指向我没有的有线电源、从而使充电器退出。  但是、我将 AD 输入接地、因此我认为这不起作用。

我认为接地条款可行、但我不确定。  数据表中所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    一个可能的选项是将 TS_CTRL 引脚上拉为高电平。

    RX 将发送结束功率传输(EPT)、TX 将关闭。  当从 TS 上移除电压时、单元将重新启动、但重启时间将取决于 TX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我认为这需要很长时间。  当您使项0伏时、BAT 输出的电流会发生什么情况。

    谢谢

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我从一篇旧文章中找到了以下内容

    Tony、

    我对此做了更多的检查。  在与设计人员讨论并进行工作台验证之后、术语 Pin 保持了关键。

    端点引脚具有一个比较器、用于检查与端点电压相关的 ILIM 电压。  当 IOUT 下降时、ILIM 电压随之下降。  当 ILIM 电压下降时、术语比较器将在达到终止电流时跳闸。

    如果术语引脚悬空、则禁用比较器。  此时、不会有终端。

    如果引脚一词接地、则效果非常相似。  ILIM 引脚不能低于0V。  但是、由于比较器偏移和精度、它不一定与浮动一致。

    快速充电时间为~10小时。  bq51050B 将发送 EPT (电池故障)。  此时 TX 将停止功率传输。  TI 发送器不会重启电源传输。  这不是 WPC 要求。

    此致、

    Dick

    因此、我不认为以接地为条件会禁用充电。

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Phil

    以上信息来自 Dick Stacey 在2015年发布的一篇文章:

    https://e2e.ti.com/support/legacy_forums/wireless_power/f/693/p/394794/1404022

    问题和解决方案是如何禁用终端、而更重要的是正确的方法。  在术语浮动或接地的情况下、器件不会终止、发送充电完成 EPT、电压将保持应用于电池组。  

    请注意有关10小时安全计时器的注意事项。

    这不会停止或禁用仅充电终止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一种可能的选择。 将上述终止禁用与降低充电器电流结合使用。

    充电电流由 ISET/FOD 电阻器设定、低值为高充电电流、高值为低充电电流。  MOSFET 可用于切换电阻器、以将电流增加到所需的快速充电电流。  

    可能的充电禁用可以是终止禁用、充电电流会降低到低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bill。  目前、向布局添加零件不是一个选项。

    因此、我将使 TS_CTRL 保持高电平、这将导致 BQ51050B 发送结束电源传输(EPT)、TX 将关闭。  

    我需要知道这需要多长时间。  由于消息以大约32ms 的间隔进行交换、因此至少需要这么长的时间

    以使 TX 关闭。  然后、BQ51050B 断电后需要一些时间才能关闭。  我必须查找这个

    或对其进行测量。

    我假设只要我保持 TS_CTRL 为高电平、我就假定 BQ51050B 不会尝试重新启动。

    我不关心重启需要多长时间。

    感谢您的帮助和耐心

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我正在使用 NXQ1TXH5无线电源发送器。

    在我的 MCU 中、我将 TS_CTRL 引脚置于高电平状态10ms。 从该信号的上升沿算起、大约40ms、来自 BQ51050B 的电流如预期的那样下降到零。

    我想知道的是、我必须将 TS_CTRL 保持为高电平多长时间才能使 BQ51050b 向 NXQ1TXH5发送 EPT 信号?

    如果我将 TS_CTRL 线路保持在高电平100ms、则 NXQ1TXH5会在 对 BQ51050B 执行三次 ping 命令后进入致命错误状态。  那么我的第二个问题是,如果 TS_CTRL 线路为高电平,BQ51050B 是否会响应无线电源芯片的请求以重新启动?

    谢谢

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Phil

    TS_CTRL 具有10ms 的抗尖峰脉冲时间、典型值。  如果您将其保持在高电平15mS、则该时间足够长。

    然后 RX 将发送 EPT00、这将花费大约40mS 的时间。 大多数 TX 在 EPT 解码后立即关闭。

    如果 TS_CTRL 保持高电平、则不会重新启动。  它将经过 SS/ID/CONF 阶段、但不启用输出、EPT 再次发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bill

    我使 TS_CTRL 变为高电平15ms、并且 NXQ1TXH5无线发送器在 TS_CTRL 上的上升沿之后大约40ms 掉电。

    除了大约33%的 NXQ1TXH5进入"致命"状态外、这种情况下的情况会非常不利。  它将保持此状态,除非您卸下无线电源发送器并将其放回,或者您仅等待10分钟。  我已将日志发送给 NXP 支持团队。

    我认为问题可能是 EPT00代码 BQ51050B、但我不确定。 我正在等待 NXP 的消息、并将随时为您发布消息。

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我们将更改布局、以便如果您有更好的关断电流方法、我们可以添加一些器件。  我需要使其接近零安培、因为电量监测计只允许6mA 的电流流动。

    谢谢

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil

    我将关闭此线程、 如果需要、可以稍后打开。