This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:bq24040关于 CHG 和 PG 状态

Guru**** 2510355 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840364/bq24040-bq24040-about-chg-and-pg-status

器件型号:BQ24040

尊敬的:

我们看到了 bq24040数据表、但下面有一些问题:

n`t 状态、如果充电器为漏极开路、如果电流充电器为低电平、则充电器已满也为漏极开路?

n`t 状态、如果 Vin DID 连接为开漏?、如果 Vin 连接 USB、则5V 为低电平... 是否有其他设置可以更改模式?

3.期限前,如果电池电流为450mAH 4.2V,是否可以建议设置百分比?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。