This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 5V 输入、+-15V 输出、单芯片解决方案

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131, TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839143/5v-in--15v-output-one-chip-solution

主题中讨论的其他器件:TPS65131TPS65130

您好!

请推荐与 LT3471匹配的解决方案。这是一种5V IN、+-15V 输出解决方案的单芯片解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将在下周初将您的问题通知专家。 希望在9月18日之前收到反馈。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yue、

    我们最接近的器件是 TPS65131。 网络上提供了数据表/EVM 信息。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是 LT3471的原理图 、供您参考。 LT3471只有11个引脚、但 TPS65131为24个引脚。 我看不到与 LT3471竞争的任何优势。  您有其他建议吗? +-15V 是我的客户的常见需求。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    据我所知、TPS65130/131是唯一一款符合您的规格(5V 输入电压、+/-15V 输出电压)的分离轨转换器。 我没有在分离轨转换器下找到任何其他器件。

    此致、

    辽卡特