This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24620:7节/28V CAN#39;t 充满电、仅限 BQ24620最大26V

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840644/bq24620-the-7-cells-28v-can-t-charged-fully-for-bq24620-only-26v-max

器件型号:bq24620

输入/输出电压为 8~32V (12V/24V 典型值,1A 电流),电池作为备用 电源(无输入时), 电池规格: 7Cells,电压 28V 最大值(无 26V 类型),  使用 BQ24620 时,电池无法完全充电,最大值仅为26V,这将造成不良影响。

我们如何 解决这一问题?  在电池后提供升压器或 输入后提供升压 器或任何解决方案,请帮助检查问题,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    同步降压转换器需要通过打开低侧 FET 来刷新顶部 FET 驱动器 BTST 电容。 它无法实现100%占空比。 输出电压将具有相对于输入电压的余量。  功率损耗还将增加输出电压调节所需的余量。