This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:环路稳定性问题

Guru**** 2811805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839446/tps548d22-loop-stability-question

器件型号:TPS548D22

您好!

我们在 TPS548D22上遇到了一些问题、随附了我们应用的设计原理图、您可以帮助查看以下各项吗?

1、帮助查看原理图、以再次确认是否存在任何设计缺陷

2、我们的输出电感通常有2-3个源、其中一个源有时会在输出电压上出现低频振荡、您可以通过附件找到波形、您是否认为这是由斜坡补偿不足引起的? 如果我们将斜坡补偿从 R/2调整为 R、则故障将消失。我能否知道我们的 VR 设计可以承受多大的电感容差、有没有方法可以计算它?

3、有时它仅在高温下出现。 但在正常温度下、上电时会出现类似的振荡、您能解释一下这种情况是如何发生的? 或者哪些参数可能会影响这一点? 输出电感或其他组件?

4、当电感变大时、低频振荡很容易发生、将补偿调优到 R 将解决这个问题。 那么、我的问题是、是否有纸张计算来验证将电感增加到1.2uH 是否会导致这种不稳定? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张哈利

    是的、您在输出上看到的振荡可能与内部补偿斜坡相关。  TPS548D22转换器中使用的 D-CAP3补偿环路对 L-C 滤波器谐振频率以及电感器电流与输出电压纹波之间的相位延迟敏感。

    1) 1)对于以650kHz 开关的40A 器件、电感器看起来非常大。  电感器纹波电流仅为1.3A。

    这将严重限制其余电路性能。  我通常建议纹波电流为满负载电流的25%- 40%。  我在原理图上看不到满负载电流、但如果使用16A OCP、我认为它至少为12A、因此我建议查找电感器、电流大小约为电流大小的1/3。

    2) 2)输出滤波器看起来像是2个470uF 电解电容器和5个100uF 陶瓷电容器5个22uF 陶瓷输出电容器。

    对于1.0uH 或0.3uH 电感器而言、这应该是足够的电容、但使用较低的电感器值时、响应可能会好得多。

    3) 3)电流 L-C 滤波器谐振频率约为4kHz、对于内部补偿零点而言、这可能太低、并且可能是环路振荡的原因。

    您是否有可能将电感器从1.0uH 降低到300nH?  这将增加 L-C 谐振频率和相位延迟

    此外、遥感线路是如何运行的?  

    原理图上未显示的负载上是否有额外的 VOUT 电容?

    通过在开关节点和稳压输出电流之间增加额外的延迟、稳压环路内的额外迹线电感和远程输出电容也会导致补偿问题、这也会导致这种低频输出振荡。

    对于0.9V 输出、是否有原因不使用0.9V 基准电压?  如果您将 VSEL 接地电阻从4.64k 更改为37.4k、并移除 RSP 至 RSN 分压电阻器、则基准电压将设置为0.9V、并且您将从输出电压的调节精度中移除任何电阻分压器误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter。  

    您的回复对我很有用、我将尝试您的建议。 让我先回答您的问题:

    Imax=11A

    2、本原理图页面外还有另一个1000uF 电容器。  

    3. 遥感来自负载侧。

    我仍然对以下内容感到困惑:

    1:1/2R、2R、3R 斜坡补偿的零频率是多少?  LC 谐振频率和零频率之间的关系应该是什么?

    2.我们是否需要测量波特图来判断相位裕度和增益裕度是否足够? 因为它是 COT 控制器。

    3.如果我们使用1uH 和 R 斜坡补偿(现在我们使用1uH 和1/2R 斜坡补偿)、则不会发生振荡、我能不能认为内部补偿工作良好且稳定吗?  

    谢谢、

    哈里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加两个问题:

    如果我保留1uH 电感器并减小电容,例如1个470uF 电解电容器和5个100uF 陶瓷电容器5*22uF 陶瓷输出电容器。 我是否可以使用 R/2R/3R 内部斜坡补偿来提高环路稳定性?

    2.如果我使用400nH 电感器并保持所有电容器和1/2R 内部斜坡补偿、您认为它是稳定的吗?

    谢谢、

    哈里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harry、Andrew 和 Yakun、

    我将整合我对的回应

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/840238/3109341#3109341

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/840357/3109347#3109347

    一个示例。

    我正共同回答这三个帖子中的问题。  我明天应该完成这项工作。