This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:输出电压通过大输出电感器振荡

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840238/tps548d22-vout-oscillate-with-a-large-output-inductor

器件型号:TPS548D22

大家好、

存在 Vout 振荡问题。

VIN:12V、Vout:0.9V、Iout:20A。 FS:650k、Cout:522uF、Lo:1uH。 Lo 有两个具有非常相似规格参数的源、一个是 CYNTEC、另一个供应商是 Vishay。 使用 CYNTEC 样本时、某些 Vout 不稳定。 在较高的环境温度下、情况会更糟。 但是、如果使用 Vishay 1uH 样本、则到目前为止没有稳定的问题。 还有一件事、当降低 Lo 值(如0.8uH)时、不会发生任何问题。

您对此问题有什么看法吗? 我计算出的纹波电流为6.4%、这可能对您有用。 期待您的回复。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德斯·杨

    我正在研究这方面的细节、我将把所有线程合并到一个线程中、并在其中提供所有答案、以便清理这一点。

    有关 此问题的后续操作、请参阅 e2e.ti.com/.../3107043