This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2665:LM2665输出

Guru**** 2810795 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2665

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838559/lm2665-lm2665-output

器件型号:LM2665

尊敬的团队:
   我的客户希望使用 LM2665将3.3V 转换为8V、并且设计如下所示、此电路是否正确?

   D1有什么作用?

  谢谢!

此致!

沈家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您提出问题并使用 LM2665。

    LM2665将使输入电压加倍、因此对于3.3V 输入、输出电压将为6.6V。 请注意、输出未调节。 如果输入电压发生变化、输出电压也会发生变化。 建议不要在 V+引脚需要连接到二极管的情况下使用上述电路。

    您的应用的电流是多少? 升压转换器可能是此应用的理想选择。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrett:

      谢谢!

      我需要再次问您、下面的两个图中、一个具有 D1、另一个没有 D1,、输出有很大差异、D1的功能是什么?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    D1将 LM2665配置为电荷泵(增加输出电压)或降低输入电压的输出电压。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    9.2.1.2.1正电压倍频器

    […]
    仅启动时需要肖特基二极管 D1。 内部振荡器电路使用 OUT 引脚和 GND 引脚。 OUT 和 GND 上的电压必须大于1.8V 以确保振荡器运行。 在启动期间、D1用于对 OUT 引脚上的电压进行充电、以启动振荡器;此外、它还保护器件不会导通其自身的寄生二极管并可能锁存。

    9.2.2将 V+一分为二

    […]
    在分压器中、输入电压施加在 OUT 引脚和 GND 引脚(内部振荡器的电源轨)上、因此无需启动二极管。