This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:输入电压较低的 LM1117会影响使用寿命

Guru**** 2532340 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840093/lm1117-lm1117-with-lower-vin-will-affect-life-time-or-not

器件型号:LM1117

尊敬的团队:

我们能否就以下主题进行更多讨论?

http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/839255/3104241#3104241

我知道  这种工作条件下、LM1117输出不会是5V。

因此、我想知道如何计算实际输出电压、以及此操作(5.5V 输入电压、负载100mA)是否会影响 LM1117的寿命 。

 在正常运行中 、LM1117的输入 将为6.5V、并在我们的产品中负载100mA。

但是、在某些情况  下、LM1117的输入可能为5.5V、负载较轻。 但它不需要确认5V 端口的精度。

在这种情况下、只需确认稳定的3.3V 电压即可使 DSP 正常工作。 (此3.3V 电压将由另一个稳压器 IC 提供、该稳压器 IC 的最小工作输入电压为4.5V)

 请帮助检查此操作是否会影响 LM1117 的使用寿命。 谢谢。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    对于100mA、EC 表中的压降显示它将介于1.1V-1.2V 之间、因此如果 Vin=5.5V 且 Iout=100mA、则输出电压将介于4.4V-4.3V 之间。 如果负载将发生变化、您可以使用压降与负载电流间的关系图来估算输出将降低多少。

    对于以较低的输入电压运行 LDO 的可靠性问题、不使用较低的输入电压不会降低寿命可靠性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您提供相关信息。

    只需进行双次确认、因此当输入电压较低时、器件的寿命不会受到影响、对吧?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    没错。