This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:为1节导线 aсid Ω 电池充电

Guru**** 2613415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839841/bq24450-charging-1-cell-lead-a-id-battery

器件型号:BQ24450

尊敬的先生,请回答

我想在3A 充电电流下使用 bq24450。 我测试了该电路、它工作正常(请参阅连接)。

初始电流约为3A、随着电池充电、电流会降低。

Qext 晶体管2SA22SG 具有电流增益 Hfe min=150。  

您认为可以使用此电路提供3A 电流是什么? 温度范围为-40°C 至+60°C

TIA。

此致、

Vladimir Naumenkov

www.agat.bye2e.ti.com/.../transistor-2SA2222SG.pdf

e2e.ti.com/.../1805.BQ24450.docx

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vladimir Naumenkov

    我查看了原理图、没有发现任何问题、但建议您 全面评估该器件、以验证其是否满足您的要求。

    正如您所注意到的、导通元件上的功率耗散会很高、需要良好的热管理。