This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31530:LMZ31530RLGT 时基故障率稳压器

Guru**** 2385810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840732/lmz31530-lmz31530rlgt--fit-rate-reg

器件型号:LMZ31530

大家好、

我在我的应用中使用 IC LMZ31530RLGT。

我需要 LMZ31530RLGT 的时基故障率来计算模块 MTBF。

我搜索了数据表和该 IC 网站页面。 未提供。

请提供 DC/DC 转换器 LMZ31530RLGT 的时基故障率。

此致、
Santhana Krishnan T L

LMZ31530RLGT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santhana、

    MTBF 计算出的可靠性信息可在 第4.4节 "封装规格"中找到。 计算结果为26.5MHZ。  

    MTBF 和 FIT 之间的关系如下:( MTBF = 1、000、000、000 x 1/FIT)。

    计算出的 FIT 为(FIT = 1e9 x 1/(26.5e6)= 37.7)。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Jimmy