This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:并行配置

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838434/tps54140-parallel-configuration

器件型号:TPS54140

您好!

美好的一天!

我们的客户想知道 TPS54140是否可以配置为并行运行以获得更高的输出电流。

他们为此制作了一个 PCB。 目前、他们的要求是5V @ 1.5A 的转换器、但是如果需要、他们希望为并联转换器留出空间、以便在将来增加输出电流。  

期待您的回应。

谢谢、祝您愉快。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    除非器件专为具有 ISHARE 或 VSHARE 引脚的并行应用而设计、否则我们不建议在并行配置中使用 TI 器件。 您能不能告诉我您的应用和当前要求、我可以尝试为您的应用推荐合适的器件。

    此致、

    Ankit Gupta、

    应用工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    如果您需要更多帮助、请告知我们、否则、请关闭此主题、以便 TI 不再监控此主题。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    我对延迟答复表示歉意。

    我们已根据客户要求选择了具有 ISHARE 引脚的器件。  

    感谢您的支持。 这对您有很大帮助。


    此致、  

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick 没问题。 关闭此主题。

    此致、

    Ankit Gupta