This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:Vccx 连接到5V 输出电压、影响电流限制

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840530/lm25141-q1-vccx-connected-to-5v-vout-affecting-current-limit

器件型号:LM25141-Q1

大家好、

我的客户使用 LM25141-Q1以12V 输入5V 输出、最大负载为15A。 原理图与此类似、L=3.3uH Rsense = 0.004 Ω fsw = 440K。

当 VCCX 连接到 GND 时、它能够提供大约15A 的负载;但是当 VCCX 连接到 Vout 时、它将在~12A 的负载下进入断续模式。 有人建议我应该从哪里或哪里进行故障诊断?

非常感谢。

此致、

赵志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,京元,

    CS 和 Vout 如何路由回 IC?  在比较两种配置时,将 Vout 连接到 VCCX 时,此路由是否会以任何方式发生变化?  是这样、建议在 Vout 和 VCCX 之间使用单独的线路、不要在 VCCX 中使用 Vout [CS]线路?  您是否在器件的输出电压和 CS 输入上有 RC 滤波器?  如果不是、建议按照 EVM 原理图实施 RC 滤波器。  Vout 和 CS 布线是否以差分方式路由回器件?  如果不是、则可能需要修改布局。

    希望这对您有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。 我认为 Vout 和 CS 迹线会延迟路由回器件、我不确定是否使用 VCCX 线路。因此、我将与我的客户联系并首先查看他们的布局。 我记得 原理图中有 RC 滤波器、但在测试过程中未放置 R=0 Ω 和 C。 我还将尝试使用 EVM 中建议的 RC 值。

    我会随时向您发送信息、非常感谢您的帮助。

    此致、

    赵志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Charles、

    我现在将关闭该线程。  如果仍有问题、请随意重新打开。  谢谢。