This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28061:高压线路与放大器中的 UCC28061谐波问题;引脚75W

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28061, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840601/ucc28061-ucc28061-harmonics-issue-in-high-line-pin-75w

器件型号:UCC28061
主题中讨论的其他器件: UCC28064A

您好、支持团队  

我的客户在   高压线路和引脚75W 中遇到谐波裕度不够大的问题  

但是、现在的对策是将 TSET 电阻器从143K 欧姆更改为100K 欧姆   

请允许我帮您解释为什么降低 TSET 会改善 谐波 问题和任何副作用  

 非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    在 UCC28061 (以及-060和-063/A)中、TSET 电阻器根据其值对最大导通时间进行比例编程。  换句话说、较高的 R 允许更长的导通时间、而较低的 R 会缩短最大导通时间。  

    COMP 电压调制逐周期导通时间、该时间部分受功率水平的影响、部分受输入电压的影响。  在高压线路和(大概)轻负载情况下、导通时间应较短。  由于环路带宽非常低、COMP 电压通常非常平坦、因此导通时间在整个线路周期内是恒定的。  但是、在 线路过零周围的低电压下、电流无法 通过短接通时间充分累积、因此 UCC2806x 实现了一个过零失真减少特性、此特性根据数据表的图23增加了导通时间。  

    现在、在高压线路和轻负载条件下、COMP 电压非常接近0.125V 的误差放大器截止失调电压。   它需要降至提供平均功率输出的电压电平、并在整个线路周期内进行扩展。  当 TSET 为高电平时、COMP 必须降至接近0.125V 阈值、以获得调节所需的低导通时间。  在这个低电平上、偏移和干扰对每个半周期的谐波含量具有更大的影响。

    当 TSET 值较低时、它已经设定了较短的最大导通时间、因此 COMP 不必下降到接近0.125V 即可进行调节。  在这种情况下、偏移和失真对逐周期导通时间的影响较小、因此失真更小。

    (使用 PhB 输入下降相位时会发生类似的情况。  在轻负载条件下、如果两个相位都在运行、则导通时间需要非常短。  但是、如果 禁用 B 相(PHB < 0.8V)、则剩余的相位必须提供所有电源、因此其导通时间需要 更长、COMP 电压会上升以实现这一目标。  然后、与0.125V 阈值相比、COMP 上的偏移和失真更小、并且谐波含量降低。)

    TSET 电阻减小的副作用是该值不支持全功率。  因此、假设外部电路将在 TSET 上输入或输出并联电阻器(具有适当的迟滞)、请务必小心操作、以最大程度地减小添加到 TSET 节点上的任何电容。  TSET 函数将电阻器电流镜像到计时电路中、因此对电容很敏感。  任何容性耦合到 TSET 中的噪声电流都将镜像到导通时间时序中、并直接影响逐周期导通时间。    由于这涉及 uA 电平电流、因此它所需的电容极小(即使接地!)、令人惊讶 产生超过几 uA 的噪声电流。  使任何开关 信号远离任何此类 TSET 调整电路。

    我希望这能解答您的客户的问题和疑虑。  

    此致、
    Ulrich   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uli  

    它很有用、非常感谢  

    还有一个问题  

    我想知道 Kt 在全温度下的容差、您有这个数字吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    Kt 因子的容差显示在已发布数据表第6页的规格表中。  

    由于您 发布了"草稿"规范的片段、我怀疑它没有填充最小值或最大值。  我建议您从 TI 网站下载最新版本。  

    顺便说一下、在我之前的答复中、我忘记了提到(完整性方面) UCC28064A 对 TSET 电阻有不同的响应。  导通时间与 Rtset 成反比、而不是导通时间与 Rtset 成正比。  换句话说、随着 Rtset 上升、最大导通时间会下降、反之亦然。  (这种变化是由于输入电压前馈修改导通时间算法的方式。 COMP 独立于 Vin。)   但侧效应的问题仍然是:无论是否添加调整电路、都应避免在 TSET 节点上引入任何电容。

    此致、
    Uli