This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:LM27761的轻负载下的纹波问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27761, TPS60401, LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840675/lm27761-ripple-problem-in-light-load-of-lm27761

器件型号:LM27761
主题中讨论的其他器件: TPS60401LM2776

我对 LM27761有疑问。 轻负载条件下的纹波约为30mV。 我 想使纹波小于10mV。 ℃为25 μ A、负载电流为20mA。 输入电压为5V、输出电压为-5V。  由于其尺寸,我无法接受添加 LDO 的设计,也无法增加负载。

C1为1uF。 C3为10uF。 C2和 C4为0.1uF、4.7uF、10uF 并联。

  1. 当负载电流很小时、IC 将自动在 PFM 模式下工作。 此时、纹波很大、约为30mV、频率与 PFM 的频率相同。
  2. 将负载电流增加至大约80mA。 此时、IC 以 PWM 模式工作、纹波很小。
  3. 当负载电流较小时、当纹波较小时、调整 C1的值可以使 IC 在 PWM 模式下工作、但在这种情况下、当负载电流增大时、输出电压将减小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    LM27761已包含一个 LDO。  您在哪里连接了负载:VOUT 或 CPOUT?

    在任何情况下、D/S 都应说明、由于电荷泵的输出阻抗、您无法从+5V 实现-5.0V 的电压。  5V 电压将略小于输入所处的任何电压。  这可能适合您的应用。

    您会注意到、LM2776系列具有 PFM 模式。  这会在轻负载时产生更高的纹波。  TPS60401/2/3是固定频率电荷泵、其纹波应更低。