This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1 LED 显示问题?

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839281/bq78350-r1-bq78350-r1-led-display-issue

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我使用 bq78350-R1来设计10S 电池组、并使用5个 LED 来显示电源。 按下 DISP 引脚可显示 LED、但它已重复按下5次、然后按钮 DISP 出现故障、需要重新通电。

有人能回答这个问题吗?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Skate、您好!

    一种可能是可能存在欠压故障。 如果设置了[CUV]故障标志、则禁用显示。  

    如果不是这样、请发送一个包含数据闪存设置的.gg.csv 文件(从 BQStudio 数据存储器屏幕中单击导出)。 此外、您还可以通过单击"Registers"屏幕上的"Start Log"来收集日志文件以查看所有寄存器的状态。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Skate、您好!  

    您对此问题是否有任何更新?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我更新了防火墙并解决了问题。

    感谢您的帮助!