请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51116 大家好、
我们将 TPS51116与两个外部 FET 搭配使用 、VGS 额定值为+/-20V;建议使用+/-12V。
DRVH 似乎相对于 VBST 进行了设置、并为高侧 FET 配置了源极电压。 我们的 VIN 为5V、您能否确定 FET (LL 引脚)的源极电压是多少?
谢谢、
Arthur
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.