This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:FET 电压

Guru**** 2584815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840377/tps51116-fet-voltage

器件型号:TPS51116

大家好、  

我们将 TPS51116与两个外部 FET 搭配使用 、VGS 额定值为+/-20V;建议使用+/-12V。

DRVH 似乎相对于 VBST 进行了设置、并为高侧 FET 配置了源极电压。 我们的 VIN 为5V、您能否确定 FET (LL 引脚)的源极电压是多少?

谢谢、

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:  

    LL 引脚连接到开关节点。  

    BOOT 电容电压(VBST 和 LL 引脚之间的电压)将用于高侧栅极驱动。  

    启动电容电压为 V5IN 电压减0.8V。  

    您可能需要考虑 Vgs 阈值较低的外部 FET。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、钱  

    如果客户再次提出其他问题、我会告诉您。

    谢谢、

    Arthur