This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:MOS 管烧坏

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840804/ucc24624-mos-tube-burned

器件型号:UCC24624

尊敬的所有:

     我使用 UCC24624来设计500W 电源、它工作正常。但是、现在出现了这种情况。 在我移除 UCC24624后、未添加负载。 此时、电源开启、连接到 UCC24624的 MOS 管烧坏了。我的电路设计是否有缺陷?请帮助确认。 我的原理图随附

谢谢!

e2e.ti.com/.../500W.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timsen、

    感谢您考虑使用 UCC24624双 SR 控制器。

    我不认为您的电路设计有缺陷。 当然、它与已安装的 UCC24624兼容。

    移除 UCC24624后、我可以考虑 MOSFET 故障的2种可能原因:

    a)在空载条件下、LLC 转换器通常以非常高的频率运行。  对于该频率、MOSFET "体二极管"的反向恢复时间可能太慢、并且输出绕组的两个桥臂开始交叉传导并维持高峰值交叉传导电流、这会导致结过热、从而导致故障。  如果是这种情况、您可能需要找到更快的恢复 MOSFET。

    B)移除 UCC24624后、每对 MOSFET 上只有一个10K 下拉至 GND。  这可能不够低的阻抗、无法在高频空载开关期间防止栅极充电。  10k 是静态条件下的合理下拉电阻、但开关电压可能会产生足够的 Vgs、从而部分导通这些 MOSFET、并导致过热和故障。  当 UCC24624就位时、栅极由 SR 驱动器保持低电平、因此不会出现问题。  

    可通过将每个10K 下拉电阻器(R405和 R406)短路并 在无负载情况下运行 UCC24624来测试这一点。
    如果 MOSFET 未发生故障、则(b)可能是故障的原因。  如果它们仍然失败、则(a)可能是原因。  
    (此时、我无法想到第三种可能性。)

    此致、
    Ulrich