This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ77915负载和充电电流问题

Guru**** 2539080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836695/bq77915-bq77915-load-and-charge-current-problem

器件型号:BQ77915

尊敬的 TI:

我有一个具有 BQ77915的 BMS。 我使用了您的 bq77915 EVA 电路板原理图。

但只有我更改了 Rsense 值和 OCDP 电阻器值。 新值为 Rsense = 2.5毫欧3W 和 Rocdp=1 M 欧姆。

实际上、我的 BMS 工作正常。 但是、当负载电流增加时、BQ77915的 DSG 电压和 CHG 电压等于零伏。 例如、负载电流= 0.6安培不会出现问题。

但当负载电流= 0.7安培时、Vdsg 和 Vchg 等于0伏。 即当负载电流和充电电流大于0.69安培时、BMS 不工作。 我检查了所有内容、但 BMS 中没有出现任何问题。

可以帮帮我吗?

谢谢。

ALPH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ALPH、  

    如果两个 FET 都关断、则在放电期间会出现电流故障或温度故障。 在数据表的表5中、我们总结了故障以及该故障中 FET 的状态。 您可以将此表用作检查清单、以确保不会发生这些故障。 使用故障触发条件作为指导、并测量相应引脚的电压。 希望您能够缩小问题的范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的支持。 但我没有解决当前的问题。   我的电路是5S。

    我查看了表5。 我没有得到该表的条件。 在加载测试开始时、VSRP-Vsrn 值正常。 但在20-30秒后、VSRP-Vsrn 值将下降。 那么、这是零毫伏。

    我检查了所有电路和 MOSFET。 我没有发现任何问题。  

    我使用15毫欧和7毫欧和4毫欧和2.5毫欧作为 RSENSE。  

    今天我制作了一张新卡。 但 不幸的是、我没有得到好的结果。 我的 BQ77915可以是副本吗?

    您认为还有其他办法吗?

    此致

    ALPH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我的 BMS 卡是5S。

    我查看了表5、但没有解决当前的问题。 我的 BMS 卡在负载下无法正常工作以进行放电。

    我尝试了不同的 Rsense 值、并检查了所有电路、尤其是 MOSFET 电路、但我在卡片上没有发现任何问题。

    我测量了 VSRP-Vsrn 值。 例如、当 RSENSE=4毫欧 VSRP-Vsrn=-33mV 时、25秒 后 VSRP-Vsrn=0mV 且 CHG-DSG 关闭。

    今天、我制作了一张包含新组件的新 bq77915 BMS 卡。 但仍然没有解决方案。  

    我想知道我的 BQ77915是否为副本?

     您是否有解决方案建议?

    此致

    ALPH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我查看了表5、但我没有找到解决我的问题的任何解决方案。 我的 BMS 卡是5S、非常简单。  

    今天、我制作了一张包含新 bq77915组件的新 BMS 卡、但该卡在负载下无法正常工作以进行放电。

    我有新的解决方案建议吗?

    谢谢。

    ALPH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ALPH、  

    您能否将原理图发送给我以便我可以查看它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn、

    原理图随附。

    谢谢你。

    Alph.e2e.ti.com/.../BQ77915bms_5F00_ver2_5F00_sch.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ALPH、

    您的原理图中没有任何东西会让我感到有问题。 那么、让我们深入探究 Rsns。

    当使用这些不同的 Rsns 值时、您是否看到电路运行发生任何变化? 您能否验证每个电阻器在不同电流下发生故障?

    有关选择 Rsns 值的信息、请参阅数据表问题2中的第10.2.2.1节。 Rsns 值将更改电流故障保护、因此您需要确保选择正确的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    对于 Rsns 电阻器、我尝试在2毫欧和50毫欧之间使用。

    但不幸的是、我获得了最大1、19安的负载电流。  

    超过1、19 amper 时、CHG 和 DSG FET 驱动器(CHG 或 DSG)关闭。  

    我获得了最大 VSRP-Vsrn=57毫伏。

    抱歉...

    此致

    ALPH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ALPH、

    让我们稍微后退一点。 对于您的应用、您需要什么 OCC 和 OCD? 然后、我们将确定正确的 Rsns 值。 然后、您应该能够看到 FET 在获得这些电流时关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    OCC 需要10安培、OCD 需要22安培。

    谢谢、此致、

    ALPH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ALPH、

    我不确定您之前已经指定了您拥有的 BQ7715版本。 是 BQ7791500吗? 这将确定 OCC 和 OCD 电压阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我的 IC 仅为 BQ77915 K86、而不是 BQ7791500。

    此致、

    ALPH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ALPH、

    我们有4个版本的 BQ77915。 它们分别是 BQ7791500、BQ7791501、BQ7791502和 BQ7791504。 EVM 使用 BQ7791500。 您使用的是以下哪一种器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我知道、但只有   我的 IC 上写入 BQ77915 K8604。 这是 IC 副本吗?

    此致

    ALPH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ALPH、

    您有一个 BQ7791500。 该器件的 OCD 和 OCC 可在数据表的器件配置表中找到。 确定这些值后、请浏览数据表第10.2.2.1节中的设计示例。 使用此选项确定您希望用于电路的所有值。 如果您正确遵循此大纲、则器件应符合您的规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我的问题得到了解决。 我进行了2项更改:

    我将 Rsns 电阻器放置在靠近 IC 引脚的位置。

    2.我移除了100欧姆滤波电阻器(连接到 Rsns)

    第1个变化还可以,但我不理解第2个变化。

    您对第2次变更说什么?

    谢谢、此致

    ALPH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ALPH、

    我很高兴您解决了您的问题! 由于感测电阻值很小、SRP 和 SRN 引脚之间的任何额外电阻都可能导致器件在不需要的阈值处触发。 这些滤波电阻器可能会影响您的感应电阻、并将您的器件阈值配置为不同的值。