This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31530EVM-002:LMZ31530EVM-002

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31530, PMP9464
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840553/lmz31530evm-002-lmz31530evm-002

器件型号:LMZ31530EVM-002
主题中讨论的其他器件:LMZ31530

您好、Kris、

谢谢、我得到了完整的原理图、  

我还想问一下、在我的应用中、我能否在铜厚度为2oz 的4层厚设计此 PCB、在额定电压和电流为2.5V/25A 的情况下、该设计需要多少铜面积

或者、您是否有任何具有相同 IC 的4层 PCB 的参考设计布局? 如果您有此分享、我们将非常有帮助

我正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumagam、

    我没有找到 LMZ31530的4层参考设计;  我找到的 EVM 和 PMP9464参考设计都是6层设计。

    数据表中的 SOA 曲线(图4-6表示 Vin=12V;图 对于 Vin=5V、10-12)假设 采用100 mm×100 mm 六层 PCB、1oz。 铜。 四个2oz 铜层可能会获得类似的热性能/功能。