请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ31530EVM-002 主题中讨论的其他器件:LMZ31530
您好、Kris、
谢谢、我得到了完整的原理图、
我还想问一下、在我的应用中、我能否在铜厚度为2oz 的4层厚设计此 PCB、在额定电压和电流为2.5V/25A 的情况下、该设计需要多少铜面积
或者、您是否有任何具有相同 IC 的4层 PCB 的参考设计布局? 如果您有此分享、我们将非常有帮助
我正在等待您的回复。