This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063A:UCC28063A 电感器音频噪声

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839266/ucc28063a-ucc28063a-inductor-audio-noise

器件型号:UCC28063A

我在 VAC264V 满载300W 条件下的功率具有“Zizi…” 音频噪声, VAC85~240V 输入 NO“Zizi…” 音频噪声,请给我一个命令来解决这个音频噪声问题,谢谢!

PS、所有条件 PFC 性能正常

BR James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    如果可闻噪声为低频且听起来像传输线路嗡嗡声、则这是由低频功率转换造成的。  PFC 使输入电流跟踪线路。  电感器电流峰值将以2倍的线路频率变化、并产生低频噪声。  这 与  您在夜间散步时听到的电力线类似。  如果这是您遇到的问题、升压电感器将有助于解决此问题。

    确保设计不会出现过流或过压故障。  如果发生这种情况、可能会导致可闻噪声。

    确保您的设计的最小频率高于可闻范围。  它需要大于25kHz。

    最后、您可以评估一个300W EVM、看看它是否符合您的可闻噪声标准。

    此致。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    客户没有制定升压电感器计划、
    在 VAC264V 输入条件下无过流或过压故障状态,我们需要对任意进行微调以减少“Zizi…” 音频噪声。

    此致。
    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    如果转换器未进入故障模式、则噪声 为低频或高频。

    最小 开关频率 是否高于20kHz?  如果不改变电感、 则最小频率在大于25kHz 的频率下运行。  如果噪声为高频、则应降低噪声。

    如果最小频率高于可闻范围、则这是之前讨论的低频噪声。   如果客户不想使用灌封材料、他可以尝试清漆电感器。  如果您提出要求、许多磁性制造商都会为您提供此服务。

    另一种选择是、如果电感器是低频噪声、则尝试使用其他磁性制造商的电感器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    最小开关频率设置为45KHz、电感为120uH。

    此致、
    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    听起来、由于低频、该设计会产生可闻噪声。  我会尝试清漆电感器并涂胶任何可能振动的组件。

    此致、