This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:OCC 阈值范围

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840506/bq28z610-occ-threshold-range

器件型号:BQ28Z610

我正在寻找 bq28z610的 OCC 阈值范围。 在数据表和 TRM 之间、我找不到这方面的信息。 您能否提供有关 OCC 阈值限制的一些见解?  

我们正在尝试为以下项目设置值:  

 充电器和 PCM 的过流充电

充电器和 PCM 的过流放电

 

我们希望确保 PCM 的容差尽可能准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phong、

    默认情况下、df 中的 OCC 设置 为6000mA。 您可以将其设置为32000mA、这是它将接受的最大值。 我们的理想建议是、充电电流不应设置为大于2C 的速率、其中 C 是正常电池的电池容量。 对于可接受快速充电的电池、请将 OCC 设置为最大快速充电电流的120%。