This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54618-Q1:相位裕度仿真结果与数据表说明不同。

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54618-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840542/webench-tools-tps54618-q1-phase-margin-simulation-result-differs-from-datasheet-description

器件型号:TPS54618-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 专家:

当我使用 WEBENCH 来仿真相位裕度时、我看到结果与不同的 Iout 明显不同、其他参数完全相同。

但这种结果与数据表中的描述有冲突。 这使我们现在感到困惑、我们是否遗漏了任何要点? 或者、您能否解释这种冲突的原因?

谢谢你。

数据表说明:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为不存在很大的不匹配。 如果您在 WEBENCH 中更改输出电流、建议的电路配置也会更改。 当然、不同的电路具有不同的交叉频率。 如果您保留相同的参数、我认为它将与数据表中所述的相同。  

    此致、

    Juergen