This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62810-Q1:负载瞬态

Guru**** 2815005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840608/tps62810-q1-load-transient

器件型号:TPS62810-Q1

您好!

我使用 TPS62180-Q1、如下图4所示。

要设置 Vout = 0.61V、我选择 R1&R2的值为1k Ω 和47kΩ Ω。

在这种情况下、在评估负载瞬态时、我得到的结果如下所示。

当负载电流增加时、输出电压下降很小。

但是、压降后的过冲很大。

更改 CFF 的值 (开路、10pF、22pF、100pF)、结果几乎相同。

在 PWM 和 PFM 模式下、都发生过冲。

让我知道如何减少过冲。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这与您几天前发布的问题类似。 为什么要启动新线程? 我们可以继续讨论您的原始主题吗?

    此致、

    Juergen