This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1525A:在 CCM 降压转换器中使用 UC1525A、高侧驱动器是低功率变压器、低侧驱动器可能是 SR IC。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1525A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837398/uc1525a-use-uc1525a-in-the-ccm-buck-converter-the-high-side-driver-is-low-power-transformer-the-low-side-drive-is-sr-ic-maybe

器件型号:UC1525A

您好 TI 团队

我尝试在 CCM 降压转换器中使用 UC1525A、高侧驱动器是低功耗变压器、低侧驱动器可能是 SR IC。

每个通道的最大 Iout 为10A。

我不知道如何确保 低功耗变压器正常运行且不 会饱和?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    UC1525A 的每个通道上的 Iout 最大值为10A?

    该器件的建议运行条件为400mA 峰值电流、最大电流为500mA

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    我只想 使用 UC1525A 来驱动正变压器、从而驱动降压转换器的高侧 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    如果您担心从器件中拉出过多电流、则可以在器件和变压器之间添加电阻。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、Daniel

    您能否向我展示两个 UC1525A 同步的方法?

    我想使用两 个 UC1525A 进行交错、并使用 outputA/B 驱动 T 作为隔离式驱动器 IC 来驱动降压转换器的高侧 MOSFET。   我应该注意到什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    您可以通过在 SYNC 引脚中添加输入时钟信号来同步两个 UC1525A 器件。

    然后、您还可以将反馈(INV 输入)和补偿引脚连接在一起、以将其中一个 UC1525A 器件作为从器件运行。

    这可能起作用、但当您交错控制器时、我会担心信号差异。 对于多相降压解决方案、我可能会尝试使用一个控制器和两个驱动器、而不是两个控制器。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、Daniel

    "对于多相降压解决方案、我可能会尝试使用一个控制器和两个驱动器、而不是两个控制器。"

    您如何使电感器电流在每个相位之间保持平衡?

    两个控制器可能具有两个各自的内部电流环路。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    抱歉、我觉得它是1个转换器4开关、而不是2个转换器2开关、这让我感到困惑。

    谢谢、

    Daniel