This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:更换和建议请求

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC256302, UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840527/ucc256302-replacement-and-suggestion-request

器件型号:UCC256302
主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC25640UCC256402

您好 TI:

我想尝试使用240W 工业电源上的 UCC28180+UCC256302

当我在 TI 网站上找到 LLC 解决方案以找到 UCC25640时,它看起来像是 UCC25630,它是新一代 吗?

我 之前学习过 UCC256302,如果选择 UCC25640 ,我找不到 UCC256402 ,只有03和04版本,有什么建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    感谢您关注 UCC256XXX 系列 LLC 控制器。

    是的、UCC25640X 系列是较新的一代产品、与 UCC25630x 系列相比有所改进。
    可在此处找到一个文件、其中比较了这两个系列并有助于迁移:

    目前、TI 没有 UCC256402器件、我们的政策是不披露我们的"路线图"。

    此致、

    Ulrich